This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:INA301

Guru**** 2506705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/960929/ina301-ina301

器件型号:INA301

您好:

我找不到放大器的输出阻抗。

为了进行测试、我们尝试查看输出。 由于我们测量的是60Hz 电流、因此在实验室环境中噪声很大。 我想在输出端放置一个低阻抗来切断拾取。

那么、输出级可以驱动多少电流?

 通过 AAL024-10器件检测电流、该器件是一个2.4k Ω 电桥、是一个接近传感器。 零点随磁场移动。  电桥上的差分电压是在2.5V 时由 CM 放大的电压

我们的输出绝不会高于500mV。

我们可以在输出端放置100欧姆吗?

-robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    数据表的图16显示了输出电流限制:

    如果该100欧姆电阻直接接地、则500mV 输出电压下的预期负载电流为5mA。 上面的曲线表明、器件可以提供5mA 电流、最高可达 Vs-0.5V、因此这应该很好。  您可以在 此处找到有关如何解释这些曲线的其他信息。