This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:失真与频率间的关系

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/956796/ina240-distortion-vs-frequency

器件型号:INA240

关于数据表中的图24 (THD+N 与频率间的关系)、您能否提供一些详细信息、说明相对于 INA240进行精确电流测量的能力、失真将如何表现出来。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    低频信号的失真较低。 但是、当频率增加时、失真也会增加。 这意味着输入端的200kHz 纯正弦波可能不再像输出端的纯正弦波。

    在测量方面、您可能需要查看是否需要测量更高频率的信号。 如果您这样做、则可能需要在误差预算中考虑这种失真。

    此致、Guang