This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2141:有关 OPA2141的规格问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/956811/opa2141-spec-question-about-opa2141

器件型号:OPA2141

大家好、

我们是否有针对所有温度范围的负载能力的详细规格?  

2.can 我们使用 TINA 来仿真负载能力图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    您能否展示您的电路原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    如 Kai 所述、如果您能够显示原理图、我们可能能够具体解决您的问题。

    以下是我在没有特定原理图的情况下提供的功能。   

    我们是否有针对所有温度范围的负载能力的详细规格?  

    请浏览数据表、查看 OPA2141的性能与温度间的关系。  


    2.can 我们使用 TINA 来仿真负载能力图?

    封闭的仿真类似于数据表中的图25。如果您需要特定的助手、请在原理图中指定负载要求、我们可能能够检查给定电路的带宽和相位裕度。