This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:输出泄漏电压

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV321, TLV9061, LMV321A, OPA990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/952888/lmv321-output-leakage-voltage

器件型号:LMV321
主题中讨论的其他器件: TLV9061、 OPA990

您好!

我对运算放大器"LMV321"的输出泄漏有疑问。
在设置期间、LMC321的输出泄漏电流。
Vcc 的电流泄漏为2.3V 或更低。

我想避免这个泄漏电压。
是否有任何运算放大器即使 VCC 较低也不会泄漏电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yanagawa–San

    我不知道你的问题是什么意思。 我会回答我认为这个问题的含义。

    当 VCC 为2.3V 或更低时,LMV321输出会变为高电平,这是不需要的。  
    我建议使用 LMV321A 来改进上电期间的输出保持低电平。 TLV9061在保持低电平时更好、并且速度为10MHz (速度更高)。 大多数数据表中未提及上电特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我将尝试使用 LMV321A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、LMV321和 LMV321A 的 DCK 引脚分配相同、但 LMV321和 LMV321A 的 DBV 引脚分配不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    我可以评估 LMV321A 的样本。

    LMV321A 的输出在加电期间保持低电平。

    它适合我们的系统。

    但是、我们的另一个电路将需要12V 电压。

    您是否有其他运算放大器 IC 具有与"LMV321A"相同的上电规格?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Makoto-San、

    我还记得、OPA990在上电过程中启动时是低电平的另一个部件。 确保测试它是否符合您的满意要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。

    我要试一下。

    此致、