This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV393:超出规格性能(可能是虚假器件)

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/956556/lmv393-out-of-spec-performance-possibly-fake-part

器件型号:LMV393

只是想再次检查一下我不会疯了。 数据表显示、5V Vdd、140mV 基准电压以及从0到500mV 上下的信号完全处于输入模式偏移和慢速频率的过驱范围内、但输出始终驱动为700mV 值(15k 上拉至 Vdd)。 我从 lcsc.com 购买了这些器件、虽然它们通常很好地确保品牌名称器件是真实的、但我想知道它们是否是真实的。

现在尝试了5次、结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示原理图和/或电路板。

    您对未使用的输入执行了什么操作?

    您是否测试了数据表第8.2.2.1节中的案例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已同意、请分享您的原理图。 我假设输出上使用了一个上拉电阻器,因为它是集电极开路。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    很抱歉、我曾提到过它。 上拉电阻为13-16k 至3V (基于 MCU、因此是位变量、如果 R39后来证明变量过大、则 R39就是如此)。

    我还移除了芯片、并将 Vdd 以外的每个引脚短接 至接地端、以查找作为完整性检查的异常电流消耗。

    电路也在 LTSpice 中进行仿真。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew

    很抱歉、我在您的电路中看不到会阻止它工作的任何东西、但您的 V-和 V+标签似乎关闭了、这似乎很奇怪。  根据您的图片、您要将 V-连接到+5V、将 V+连接到 GND。  

    有关您的电路的一般性意见。 由于在输出转换时需要对该电容器进行充电和放电、因此您的迟滞将由 C31减慢。  不过,这更是一个小问题。  这不会阻止器件在超过阈值时变为高电平。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢,血腥地狱,那就对了。 哦!