This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2189:运算放大器低噪声解决方案

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2189, OPA2140, OPA2197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/956445/opa2189-op-amp-low-noise-solution

器件型号:OPA2189
主题中讨论的其他器件: OPA2140、 OPA2197

你好

 如果  两个输入端的源阻抗不匹配、如何重现 OPA2189的指定噪声系数? 或者是否有其他部分可以具有相似或更低的噪声?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daviel:

    OPA2189使用自动归零技术将电压偏移和电压偏移漂移降至数据表中的极低数值。 OPA2189前端发生有源开关、并且在输入开关元件之间进行电荷传输。 开关产生的电流噪声非常低、并在噪声规格中加以考虑。 但是、噪声是由运算放大器在阻抗较低且匹配良好的电路中产生的。

    如果两个输入所见的阻抗路径包含高阻抗并且不匹配、则电荷传输电流噪声会降低原本较低的噪声性能。 因此、如果对电路中的高阻抗和不匹配有任何疑问、最好使用不采用自动归零或斩波的运算放大器来从电路中获得最低水平的噪声性能。

    以下是一个可提供低噪声性能的高精度非自动置零 JFET 输入运算放大器 OPA2140的示例:

    www.ti.com/.../opa140.pdf

    它将耐受源阻抗不匹配、因此不会产生任何额外的噪声。

    如果需要极低的失调电压和漂移以及低噪声、另一种可能的运算放大器是高精度 CMOS e-trim 运算放大器之一、OPA2197:

    www.ti.com/.../opa197.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程