This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:面向 TI 的 PSpice 参考设计。

Guru**** 2925250 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339, LM393B, LM2903, LM393, LM2903B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/956198/lm339-reference-design-for-pspice-for-ti

器件型号:LM339
主题中讨论的其他器件: LM393BLM2903LM393LM2903B

大家好、

我尝试使用 PSpice for TI、但它不能处理错误。
我想看一下 LM339的移动仿真、您能不能与我分享一下 PSpice for TI 的参考设计。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我也无法在 TI.com 上看到 LM339的模型文件。 我将把用于 LM339的 TI 模型文件的 TINA 转换为 PSpice 模型、并在周一(11/16)营业结束时返回给您。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的快速回复。

    您能为我展示一下 TINA TI 的 LM339模型吗?
    我也会尝试它。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我对这种混乱表示歉意。 当我说 LM339有一个 TINA 模型时、我错了。 但是、TI.com 上有一个用于 LM393B 的 TINA 模型。 我将努力为您提供 LM339 PSpice 和 TINA 模型、并在周一(11/16)的工作结束前向您提供最新信息。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我明白了。
    我将等待您的回复。
    感谢您的合作。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    您还可以将这些模型用于任何 LM339系列器件、例如 LM393和 LM2903。 就模型而言、它们是相同的(唯一的区别是模型名称)。

    由于我们最近更新了双器件(LM393B 和 LM2903B)、因此我们为 LM393B 和 LM2903B 提供了更新的 TINA 模型。 您可能需要尝试这些方法。

    LM393B 的 TINA 模型(修订版 C)