This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2810:输入电压范围

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/956391/opa2810-input-voltage-range

器件型号:OPA2810

我们计划在模拟 IO 卡中使用 OPA2810。 我需要一些澄清。

 

我们的要求是+/-10V 单端。 我们将使用 +/-12V 作为 Vs+和 Vs-电源电压。

我有一点担心、因为数据表中允许的输入差分电压为+/-7V、但最大正输入电压为 Vs++ 0.3、而大多数负输入电压为 Vs-- 0.3。

 

  1. +/-7V 限值是否仅适用于差分输入?
  2. 如果我们使用+/-12V 电源、我们是否可以达到+/-11V 输入?

 

您能否回答上述问题并确认我们可以使用此器件满足我们的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎您可能意外发布了两次。 我已经在您的另一个主题中回答了您的问题。

    e2e.ti.com/.../3534173

    最棒的

    Hasan Babiker