This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA117:关于输出电压振幅(增益)误差

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: INA117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/954413/ina117-about-output-voltage-amplitude-gain-error

器件型号:INA117

大家好、

 

我们将在以下条件下评估 INA117KU/2K5。

我有两个问题。

 

----

[第1季度]

在这种情况下,我是否可以为 INA117KU/2K5输入“±10V,17kHz 正弦波”?

----

 

[第2季度]

结果、采样 A 的输出电压振幅约为+10.9V。

另一方面、采样 B 大约为+10.5V。

采样 A 大于采样 B、因此增益误差较大。

 

在以下条件下、采样 A 是否在规格范围内?

(例如、增益误差规格等)

 

Vs=±15V

-IN=0V (GND)

+IN =±10V、17kHz、正弦波


----

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能告诉我们当前状态吗?

    非常感谢您的验证。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    请重复测量、但使用1kHz 而非17kHz。 您现在看到了什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    感谢您发帖。 我在 TINA SPICE 中构建了您的简单原理图、结果符合预期(随附)。 您是否能够测试 Kai 的建议? 相同的电路和输入电压、但这次频率为1kHz?

    e2e.ti.com/.../INA117.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamara-San、Kai-San、

     

    感谢您的回答。

    我们使用17kHz 频率。

    而且、我们了解我们可以输入17kHz 频率。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    是的、我们理解。 但是、也请以1kHz 的频率执行测量、以查看 INA117是在17kHz 时开始显示速度限制、还是不同的振幅有其他原因:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、

    如果为1kHz、则为10.4V 左右。

    我们猜是测量误差。

    此致、

    隐藏