This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:输入电压短路期间、输出监控器为0.3mv

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/956105/ina333-output-monitor-0-3mv-during-vin-short

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件: LM7705

你(们)好,先生

我将 INA333用于信号放大器

增益为41

当我将输入端短接时、输出仍读数为0.3mv

您有什么想法来解决它吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您需要满足输入 VCM 电压要求。 我假设您具有以下电路配置。 如果您将输入短路、如果 V-接地、则 VCM 电压必须至少大于100mV。  

    或者、如果您可以添加负电源轨、例如 LM7705负偏置发生器、则您的要求之一是在没有偏置电压的情况下使输入短路。   

    此外、如果您具有较大的输出电压摆幅、则需要提升 Vref 电压、请参阅数据表中的图20-23。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA333-E2E-11122020.TSC

    最棒的

    Raymond