This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818:OPA818

Guru**** 2580295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/956099/opa818-opa818

器件型号:OPA818

您好!

放大器的 SPICE 模型是否包含输入电容:

共模:1.9pF
差分模式:0.5pF

对此,

Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giora -是的、他们似乎在那里-  

    我在一段时间前就开始了一些模型测试、这里是真正 GBP 的 AOL 测试-看起来像2.8GHz、  

    然后、使用本文中的方法、输入 C 看起来正确-匹配 PDS 编号(在这个上进行良好的建模)、  

    然后、未经验证的 CCM + Cdiff 测试是分别在反相输入上进行的 CCM -我认为这是在文章中、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、