This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6211:单电源或双电源以及增益稳定性

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM6211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/955349/lm6211-single-or-dual-supply-and-gain-stability

器件型号:LM6211

尊敬的 E2E 支持:

您能否确认我们的 LM6211是否支持+/-12V 电源、还是单电压 AoP?

此外、增益为15时是否存在稳定性限制? (知道我的案例中没有任何特定的 CLoad)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tisl、

    是的、LM6211也可提供+/-12V 电压。 然后、数据表第3页上的共模输入电压范围规格转换为-12V...+8.5V。

    关于增益15下的稳定性、我们应该知道您在反馈环路中使用的电阻器值以及您计划驱动的负载。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    反馈电阻器为43K 欧姆。

    outpout 负载为准空。

    我可以在 PM (是否有电子邮件?)中共享原理图  如有需要。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tisl、

    看起来不错。 但避免使用所有过大的反馈电容器(C2):

    e2e.ti.com/.../tisl_5F00_lm2611.TSC

    Kai