This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:电压跟随器的输出通过零输入放大至电源电压

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/955874/tl072-the-output-of-the-voltage-follower-is-amplified-to-the-power-supply-voltage-with-a-zero-input

器件型号:TL072

您好!

我在电压跟随器中使用 tl072ip 作为 TTL 缓冲器。

该芯片由30V 单电源供电。

Duty +周期期间的输出是正确的、但不适用于占空比。

在占空比期间、输出的值被放大至接近电源电压。 我在这里连接了输入和输出波形。

我尝试了3个样本、这种现象是相同的。 我唯一能找到的问题是电源。 我不知道这个芯片只能在轨到轨条件下运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还设法进行直流扫描、当输入电压低于1.5V 时、似乎存在失真。 当输入电压低于1V 时、输出将与电源电压一样高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么不查看数据表? 这正是数据表第9.3节讨论的内容:-)

    Kai