This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2181:请查看并仿真开发所需的原理图

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: INA2181, INA2290, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/954350/ina2181-please-review-and-simulate-the-schematic-for-development

器件型号:INA2181
主题中讨论的其他器件: INA2290INA181

尊敬的 E2E 团队:

我的客户使用 INA2181设计了原理图、他们想要验证并 进行仿真。

原理图如下所示;

客户的结果是;

INA2181中的1mA 输入=> 200mV 输出

INA2181中的6.5mA 输入=> 400mV 输出

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢您考虑使用德州仪器。  在理想情况下,您的客户应获得 Load*Rshunt*Gain 的输出。  因此,根据您的原理图,我预计1mA* 10Ω*200V/V=2V 和6.5mA* 10Ω*200=13V。  但是、该器件存在局限性和固有的误差来源。 由于 INA2181电源来自看起来像微控制器的产品、我假设它大约为3.3V。 应达到13V 的输出将在其下方进行电源轨供电。  对于1mA 测量、您可能会看到由于输入失调电压而导致的较大误差、这会受到电源、共模和输入偏置电流的影响。  由于您客户的配置是低侧设置、因此我不希望输入偏置电流产生太大的影响。  但是、共模和电源可能会产生很大的影响。  我使用根据我看到的条件调整的最大规格值以及 RSS 公式、您的误差可能高达7.8%。  我们拥有具有较低 Vos 和较高 CMRR 规格的替代器件、这些器件可以更好地满足该范围、但它们更昂贵、通常是单通道。  INA2290是唯一一款误差应更低的双通道器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢你的答复。 其实我不理解你们的一些说法,我只是看到我们的情况有一些错误和不清楚的地方。

    有一些新的测试条件;

    1.在 R_GND 和 L_GND 的末端、每个都有无线耳塞、它们连接 J8和 J9连接器。

    2. J8和 J9的 PIN4连接到 GND 的耳塞、也连接到 R_GND 和 L_GND。

    3. J8和 J9的引脚3连接到 VBUS (5V)、通常为耳塞的电池充电。

    4.当耳塞想要与 MCU 通信时、它们会暂时停止充电、并以2种方式控制电流:1mA 和6.5mA。 这意味着0和1为二进制标度。

    当然、这些电流值通过 R38和 R39发送到 IN2181。

    IN2181的输出分为两种类型:在1mA 下为200mV、在6.5mA 下为400mV。 MCU 接受该值、并将其转换为0和1作为二进制标度。

    他们说、没有其他选择、因为 PCB 尺寸非常小、没有太多空间设计更多 IC 来与耳塞和 MCU 通信。

    最后、它们设计了耳塞以电流形式发送信号、而 MCU 以电压形式接收信号的方式。 电流输入和电压输出之间有 IN2181。

    无论如何、我认为有一个关键因素、即耳塞电流的变化会影响 INA2181的感应电流。 不幸的是、我再也不知道了。

    我想知道的是、可以为我们的目的设计这样的原理图、并且可以使用 PSpice 或其他一些工具进行仿真以进行验证。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    在您或您的客户的原理图中、他们使用 INA2181A4。  A4对应于 INA2181的200V/V 增益型号。 感应电阻器 R38和 R41 0Ω 10R、我在10Ω Ω 时解释该值、而 R39和 R42 100mΩ 0R1、我假设为 Ω 或 Ω、因此相对可忽略不计。  我们的器件输出为负载(A)*感应电阻(Ω)* INA2181增益(V/V)+ REF (V)。  这就是我获得2V 和13V 的方法。  但是、由于 INA2181不能超过其电源电压、因此无法提供13V 输出、该电源电压最多为5.5V、并且最有可能低于该电压、因为 INA2181电源看起来来自微控制器。

    如果您的客户将 INA2181A4更改为 INA2181A1、则对于 R38或 R40上的1mA 和6.5mA、它们将获得200mV 和1.3V 的输出。 您可以使用 pspice 或 TINA 对此进行验证。 产品页面 上的设计工具和仿真下提供了两种仿真器的相关模型。  虽然可用型号仅为器件的单通道版本(INA181)、但您仍然可以预期 INA2181的给定通道的行为相同。