Other Parts Discussed in Thread: AMC1302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1302 团队、
在定制板上、AMC1302的输出信号之一即使在输入电流为零且晶体管关闭时也会表现出大约600kHz 的振荡。
这仅在某些 AM1302上发生。 在某些电路板上更换器件可消除振荡、而在另一些电路板上卸下器件不会消除振荡。
该振荡是否应出现(即在 IC 的容差范围内)?
还是 IC 损坏(ESD 等)的迹象?
我将在线分享原理图以及所做测试的详细信息。
请参阅以下在 OUTN (PIN6)和 OUTP (引脚7)上完成的测量:
黄色:差分 OUTN - OUTP
绿色:交流耦合-> OUTN 至 GND
红色:交流耦合-> OUTP 至 GND
蓝色:交流耦合-> 12V 至 GND 
谢谢!
A.