This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302:AMC1302输出信号振荡问题

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/955686/amc1302-problem-with-oscillation-in-output-signal-of-amc1302

器件型号:AMC1302

您好!

我们在3x SiC 桥配置中使用上述器件来测量相电流。 在某些 IC 上、我们测量输出信号中的600kHz 振荡-它在相位和单位上看起来是随机的。 有些单元工作得非常好。

如果我们测量输出信号 P->GND 和 N->GND、则只有 N->GND 会显示振荡。

当我们更换 IC 时、问题可能会消失、但在某些情况下、问题仍然存在。

我将测量结果的详细文档作为附件发送给您-请在此处查看我们的评估。

您认为这可能是正常容差吗?
这是否是某些 IC (例如 ESD)的缺陷

更多信息和测量图可在此处找到:  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juergen、

    我认为这种噪声对于这种隔离放大器而言是正常的。 由于数据表的这个图53、建议在输出上进行低通滤波。 所以我不会将 C90和 C99卸载:-)

    您还可以在 AMC1302的每个输出与信号接地之间添加一些无源低通滤波。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:
    感谢您的回复。 我刚刚检查了输出噪声数据表-数据表中有一个260uV 的值-我在 Oszilloskop 上看到的值大约为30mV。 那么、对我来说、这似乎不是正常的。  

    此致

    Juergen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juergen、

    是的、但 μ 260µV 仅对100kHz 的带宽有效。 另请参见数据表的图32。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juergen、

    这是 IC 的已知行为、被视为正常行为。 正如 Kai 所说的、输出的滤波应该能够消除振荡。