This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM397:输出范围

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM397, TL331B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/954439/lm397-output-range

器件型号:LM397
主题中讨论的其他器件: TL331B

尊敬的 TI 团队:

请提供比较器 LM397的输出范围(最小值和最大值)。

此致、

马拉蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malathi、

    数据表的图3显示了输出电压与负载电流间的关系。

    Y 轴"输出饱和"是测量到 GND 的输出低电压(VOL)电压、X 轴是被输出灌入的电流。

    VOL 将随着负载电流的增加而增加。

    您的问题比较广泛-您具体要求什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    例如、如果我们查看 TL331B 数据表、则会指定输出范围限制。 同样、您能否提供 LM397的详细信息?

    此致、

    马拉蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malathi

    不确定输出范围限制的确切含义。  Paul 向您指出了 LM397数据表 EC 表中的 VOL、但听起来这并不是您所指的内容。  不幸的是、您的图片没有显示。

    您可能是指绝对最大额定值?  我看到数据表中没有列出这一点。  如果您有疑问、无论电源电压如何、该器件都能够在输出引脚上提供30V 电压。  这对于具有集电极开路输出的比较器很常见。  对于 LM397、唯一的限制是工艺电压、即30V。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    感谢您的回答。 是的、我正在寻找输出绝对最大额定值。  

    您还可以分享最小距离吗?

    此致、

    马拉蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -0.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chuck