This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7530-Q1:可调节增益的增益控制信号和外部电阻器网络

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: THS7530, THS7530-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/955152/ths7530-q1-gain-control-signal-and-external-resistor-network-for-adjustable-gain

器件型号:THS7530-Q1
主题中讨论的其他器件:THS7530

大家好、  

您能告诉我 "增益控制带宽"是什么意思吗?  
我想 、"增益控制带宽"仅用于  与"小信号带宽"分离的 VG-+和 VG+输入信号、它是否正确?

此外、我们能否 通过配置外部电阻器网络将其增益范围从11.6dB 更改为46.5dB (数据表增益设置规格)?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshiki、

    假设增益控制带宽为1kHz、您为增益控制输入提供100Hz 的正弦波。 然后、输出信号的振幅将随振幅的完全变化每秒改变100次、这与 AM 调制完全一样。 但是、如果您为增益控制输入提供100kHz 的正弦、则输出信号的放大不会显示任何振幅变化、因为调制信号远远超出了增益控制带宽。

    转换为 THS7530后、增益控制信号的频率可高达15MHz。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi-San、您好!

    是的、增益控制带宽与您之前和 Kai 所述的相同。 增益范围在放大器内部、不由外部电阻器设置。

    最棒的

    Hasan Babiker  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San 和 Hasan - San、  

    感谢您清楚地了解 THS7530-Q1增益控制特性。

    此致、
    Ochi