请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS7530-Q1 主题中讨论的其他器件:THS7530、
大家好、
您能告诉我 "增益控制带宽"是什么意思吗?
我想 、"增益控制带宽"仅用于 与"小信号带宽"分离的 VG-+和 VG+输入信号、它是否正确?
此外、我们能否 通过配置外部电阻器网络将其增益范围从11.6dB 更改为46.5dB (数据表增益设置规格)?
此致、
Ochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能告诉我 "增益控制带宽"是什么意思吗?
我想 、"增益控制带宽"仅用于 与"小信号带宽"分离的 VG-+和 VG+输入信号、它是否正确?
此外、我们能否 通过配置外部电阻器网络将其增益范围从11.6dB 更改为46.5dB (数据表增益设置规格)?
此致、
Ochi
您好、Yoshiki、
假设增益控制带宽为1kHz、您为增益控制输入提供100Hz 的正弦波。 然后、输出信号的振幅将随振幅的完全变化每秒改变100次、这与 AM 调制完全一样。 但是、如果您为增益控制输入提供100kHz 的正弦、则输出信号的放大不会显示任何振幅变化、因为调制信号远远超出了增益控制带宽。
转换为 THS7530后、增益控制信号的频率可高达15MHz。
Kai