This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:VCC 引脚与 GND 短接

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/953593/lm2903-vcc-pin-is-short-with-gnd

器件型号:LM2903

我的电路中使用了比较器 LM2903。 l 为 IC 提供12V 电源,但有时 VCC 引脚接地短路,我不知道为什么?您能告诉我是哪个原因导致了这个问题。 我不测试过压波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宾方

    您可以分享您的电路图吗? 很难说出可能导致这种情况的原因。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宾芳、您好!

    由于此线程有一段时间没有帖子、我将关闭它。 如果您有任何其他问题、请回复此主题或发布新主题。

    谢谢、

    Joe