This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8601:最大 差分输入电压

Guru**** 2989430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/955403/lmp8601-max-differential-input-voltage

器件型号:LMP8601

大家好、

我不`m 我是否理解正确。 最大 V+、V-上的电压为-22V...60V (至 GND)。  

但最大值是多少 引脚 V+和 V-之间的差分电压??? 我想我无法在一个引脚上提供-22V 电压、在另一个引脚上提供+60V 电压、电压为82V...

谢谢、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是一些仿真数据。 意识到当我有一个差分电压(10...50mV)时、增益变化很大。 增益大约为11而不是10?

    可以是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、

    奇怪的是、情况似乎就是这样。 请查看 此问题 已得到解答的旧论坛帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、

    很抱歉、没有看到您的跟进。 您看到此处"增益"变化的原因很可能由失调电压和流过10欧姆电阻器的偏置电流来解释。

    该器件在最坏情况下的失调电压为1mV、典型失调电压为150uV。 这是一个较旧的器件、因此我不太确定 SPICE 模型在这方面的设置位置、但随着分流器中的电流下降、这些误差往往会开始主导测量。 我针对您当前的用例运行了快速 RSS 分析、与当前的情况相比、错误如下所示:

    这不考虑偏置电流、因为分流电阻器太大、可能会增加额外的实质性误差。