This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:持续输出电流

Guru**** 2811105 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/955231/opa549-continuous-output-current

器件型号:OPA549

大家好、

我在数据表中发现、当电源电压超出输出电压5V 时、OPA549能够输出连续8A 电流。 然而、我刚刚测得的值低于最大电流(IO)。 超过这些电流时、输出电压(Vo)将下降。   V+和 V-是电源电压、I+和 I-是测得的电源电流。 RL 是负载、Vin 是 OPA549的输入。

这是因为热保护? 还有其他什么可以检查的东西吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    对于表中的最后一个条目、OPA549必须耗散:

    (10V - 4.54V) x 6.47A = 35.3W

    这很重要。 只有在适当的散热器提供优于1.4°C/W 的 θ 时、才能获得更高的输出电流:

    (1.4°C/W + 1.4°C/W) x 35.3W = 99°C =(125°C - 26°C)

    其中125°C 是 OPA549长期的建议最高结温、26°C 是环境温度、1.4°C/W 是 OPA549的结至外壳热阻。

    因此、如果没有这样的散热器、OPA549的内置热保护可提供非常有用的 SOA 保护(安全工作区)、从而防止更高的输出电流。

    顺便说一下,数据表中对所有这些都进行了很好的讨论:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    正如 Kai 所指出的、OPA549的这些安全工作区在数据表的第10页上进行了讨论、请见所附的图像。  

    您还需要检查外壳温度。 封装是散热器安装要求。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/2500.OPA549-Mounting-Recommendations.pdf

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond