This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4191:输出连接不正确时提供保护

Guru**** 2579995 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4191, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/954890/opa4191-protection-on-incorrect-connection-on-output

器件型号:OPA4191
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我正在仿真输出可在-20mA/+20mA、-10mA/+10mA 或+20mA 之间设置的电流环路隔离电路。
通过在电流环路中插入500R 分流器(-10V/+10V)、该电路还可用作电压发生器
作为运算放大器、我使用由双路 dc/dc 供电的 Opa4191、总输出为-12V/+12V 1W (Iout 最大80mA/-80mA)
在输出中、我始终使用1/4 Opa4191、插入一个20 Ω 保护电阻器和一个15Vdc 电压的双向 TVS。
TVS 可保护我免受任何瞬态过压的影响。
我还在输出和运算放大器电源电压(+12V 和-12V)之间连接了两个二极管、以钳制高于电源电压的任何电压。
但是、我不会受到不正确连接的保护。 如果两个输出极之间连接了27Vdc 电池电压、TVS 可能会在几秒钟后自行损坏、直流/直流将无法钳制该电压。
我可以采用哪些解决方案来保护输出、或者可以使用哪些专用运算放大器代替 Opa4191?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bottini、

    您是否可以与大家分享您建议的电路、其中显示了您想要采用的保护方案? 分析我们可以查看的电路总是更容易。 请指明27 V 电池的连接位置、以免损坏 OPA4191。

    谢谢、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bottini、

    很棒! 我没有意识到您已经创建了 TINA-TI 电路。 您能否共享您的 TINA 电路文件以便我们不必重新绘制它? 这将节省时间。

    谢谢、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我可以通过私人电子邮件将其发送给您吗?
    同时、我还通过在 OPA 电源中引入严重的二极管来进行仿真。
    因此、该方案略有修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bottini、

    请向我发送一份 e2e 朋友申请、我将接受。 我将能够在此处提供我的电子邮件地址。

    Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Thomas 的良好和快速支持。

    Roberto