This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:Vref 折叠

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/955042/ina333-vref-collapsing

器件型号:INA333

您好!

客户看到、当他们触摸运算放大器的输入(ECG 导联)时、Vref 电压从0.9V 下降到0V。 它们在电源轨上有一个10Mohm 电阻器(串联)来提供 Vref、这个电流是否会限制 Vref? 数据表中没有进入 REF 的电流规格。

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    您能否与我们分享有关基准电压和电路的原理图?

    0.9V/10MOhm = 90nA、如果与0.9V 串联的电流为10MOhm、则输出电压不应崩溃。 参考号 您使用的是什么?

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    我将关闭此查询、因为您已通过内部电子邮件联系我。

    最棒的

    Raymond