This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA569:并联 OPA569:最大器件数。

Guru**** 2379650 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA569
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/955014/opa569-paralleling-opa569-max-number-of-devices

器件型号:OPA569

您好!

OPA569的数据表提到、通过2个并联引脚连接的"主"器件和从器件可以设置多个器件。

1)以这种方式并行设置的最大设备数是多少? 我的应用可能需要多达10个 OPA569并联、信号频率低于100Hz:在这种情况下、这种并联方法是否仍然合理?

2)数据表还提到"为了获得最佳性能、请将并联输出引脚上的额外电容保持在最低水平":是否有更具体的建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sylvain:

    遗憾的是、我们没有任何有关并联 OPA569功率运算放大器以实现更高输出电流电平的附加信息。 我没有看到任何人并行放置两个以上的应用。 我没有 OPA569的内部原理图、因此我不知道从电路角度来看、并行输出引脚到底是什么。 它们似乎是一个输入感应功能、正如数据表所建议的那样、此功能对大电压摆幅的容性负载和电容耦合都很敏感。 我倾向于认为、使用 OPA569等功率运算放大器来驱动能够提供10安培输出电流的外部功率 MOSFET 可能比并联10个功率运算放大器更直接、更易于热管理。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程