This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:对示例原理图的混淆

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721, LMP7715, LM4140, LMP7716, LMP91200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/954653/lmp7721-confusion-about-example-schematics

器件型号:LMP7721
主题中讨论的其他器件: LMP7715LM4140LMP7716LMP91200

尊敬的论坛成员:

我正在使用三线 PT-1000输入设计-1500mV 至+ 1500mV 的 PH/ORP 接口。

上周我做了很多研究、决定对电路的 pH 部分采用 AN-1852中所示的方法。

电路1:

但是、在设计过程中、我还注意到以下电路(TI CircuitCookbook ADC):

电路2:

该电路使用类似的方法、唯一的区别是第二个 LMP7721被 LMP7715取代、这显著降低了 BOM 的成本、并增加了一个具有未知功能的 LMP7715 (至少对我而言):

以下网站还根据 CircuitsCookbook ADC 示例设计了 PCB:

网址: https://www.360customs.de/en/2019/12/orp-redox-ph-elektrometer-shield-fuer-wemos-d1-mini-mit-lmp7721-ads1115-adm3260

PDF 电路: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/ORP_5F00_FRONTENT_5F00_ESP8266.pdf

问题:

1、为什么电路1使用2个 LMP 7721、电路2仅使用1个? 我知道这是可以降低成本的、因为 LMP7721非常广泛、但与使用 LMP7715相比、使用 LMP7721生成失调电压有何优势?

在电路2中、第二个 LMP7715的用途是什么以及有哪些优势(也与电路1进行比较)

3.考虑到嘈杂的环境(例如,在配备三相大型泵的工厂中),您建议使用哪种电路?

4.您认为通过选择正确的稳压器(LM4140)、可以实现-1500到+ 1500mV 的测量范围吗?

5.德国站点使用 LMP7716而不是 LMP7715,选择此组件的原因(除了价格)是什么。

6.上传原理图以便您提供反馈是否正常?

非常感谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JR JR、

    请使用红色圆圈中的图标上载图像文件、使用绿色圆圈中的图标上载标准文件。   

    我将回答以下问题。  

    4.德国站点使用 LMP7716 而不是 LMP7715、选择此组件的原因是什么。

    数据表第14页列出了应用信息。 Q 中的后缀是汽车级。 三个器件之间存在一些性能和封装差异。 它是相同的 IC 裸片、但某些性能略有不同、在整个数据表中对此进行了介绍。  

      

    5.上传原理图以便您提供反馈是否正常?

    这是一个公共论坛。 是的、我们能够根据您的请求为您提供帮助。   

    我正在使用三线 PT-1000输入设计-1500mV 至+ 1500mV 的 PH/ORP 接口。

    PT-1000是 PT 温度传感器(RTD)、在0°C 时 R = 1000欧姆、在1000°C 时 R = 138.4欧姆。 对于 pH 计应用、温度测量用于补偿以下 公式中氧化还原反应的温度影响。 无论如何、我将在您上传图片后回复您的问题。  

      

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的快速回复并注意到缺失的图像。 我更新了该帖子并包含了您所解释的电路、谢谢。

    根据您的回复、我更详细地研究了数据表、并注意到电流消耗降低以及价格和封装差异。 我将使用 LMP7715作为我的电路(在本例中、也应该有充分的理由使用 LMP7721)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    1、为什么电路1使用2个 LMP 7721、电路2仅使用1个? 我知道 这是可以降低成本的、因为 LMP7721 非常广泛、但与  使用 LMP7715相比、使用 LMP7721生成失调电压有何优势

    请查看 Ibias 要求。 我不知道您的设计或应用要求是什么。 LMP7721专为高阻抗 PH 电极而设计。 我们还有其他运算放大 器、可满足您的 pH 测量/应用需求并降低系统成本、请参阅下文。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/cross-reference.html?keyMatch=OP%20AMP%20CROSS%20REFERENCE%20TOOLS&tisearch=Search-EN-everything

    在电路2中、第二 个 LMP7715的用途 是什么以及有哪些优势(也与电路1进行比较)


    红色矩形块是 pH 参考电极(ES)的基准电压。   

    绿色矩形块是 pH 测量电极(例如)中的工作电极、请参阅上一次答复中 pH 电极的传递函数。  

    蓝色矩形块用于改善 pH 测量电极的共模抑制(抑制50/60Hz 噪声)。  

    以上设计是针对嘈杂环境的更好设计。 您也可以在此应用中使用 LMP91200、请参阅以下链接。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmp91200.pdf?ts=1604942872386&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMP91200

    https://www.ti.com/lit/ug/tidua47b/tidua47b.pdf?ts=1604943093328&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    3.考虑到嘈杂的环境(例如,在配备三相大型泵的工厂中),您建议使用哪种电路?

    我需要了解您的 pH 测量精度(例如+/-0.1pH 或+/-0.01pH)。 在嘈杂的工业环境中、您需要屏蔽所有电缆并在传感器和驱动器中具有适当的接地、这将减少耦合到高阻抗节点(行为类似于法拉第屏蔽)的噪声。 在工业工作环境中、噪声可能会通过以下机制耦合:电容、电感或辐射。  

    4.您认为通过选择正确的稳压器(LM4140)、可以实现-1500到+ 1500mV 的测量范围吗?

    我不清楚为什么您需要+/-1500mV 范围。 对于 pH 计、从酸到基体的可用测量范围仅为+/-414mV。 因此、您 可能需要+/-600mV 左右的范围。  本应用手册专为0.01pH 精度而设计、LM4140-1.0V 足以满足要求。  

    https://www.ti.com/power-management/voltage-reference/series-voltage-reference/products.html#p241max=2.5;3&sort=p1498;asc

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond