This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:双向电流感应应用

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/954551/ina186-bidirectional-current-sensing-application

器件型号:INA186

您好!

我们正在为需要双向电流感应的应用寻找电流感应放大器。 输入信号可以是-10至+10VDC 或-30至30VAC 50/60Hz。 这使得 INA186看起来是一个很好的候选器件。 该器件具有基准输入、我相信我们会馈入 Vs/2。 电源电压与将为5V 或3.3V。 我认为该器件是单极的、而且由于基准电压的原因、不需要负电压。 是这样吗? 谢谢!


此致、

车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    车架、

    你过得怎么样?

    我在前端的信号链可视化方面遇到了困难 客户是否计划在高侧或低侧实施? 它们在高侧实施时将面临挑战、因为30VAC 将导致信号的共模问题(-10V 可能也取决于它们选择的放大器。 例如、INA186可承受的最大负共模电压为-0.2V)。 客户需要确保其设计符合共模要求、以保证线性输出。 您能在这里更详细地介绍一下他们的负载线设置吗?