Other Parts Discussed in Thread: INA186
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA186 您好!
我们正在为需要双向电流感应的应用寻找电流感应放大器。 输入信号可以是-10至+10VDC 或-30至30VAC 50/60Hz。 这使得 INA186看起来是一个很好的候选器件。 该器件具有基准输入、我相信我们会馈入 Vs/2。 电源电压与将为5V 或3.3V。 我认为该器件是单极的、而且由于基准电压的原因、不需要负电压。 是这样吗? 谢谢!
此致、
车架