This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THP210:连接 VCM

Guru**** 2926810 points

Other Parts Discussed in Thread: THP210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/954849/thp210-connecting-vcm

器件型号:THP210

您好!

数据表中有一些示例电路、显示 VCM 连接到模拟接地、尤其是在使用平衡电源时。

但是、在数据表的末尾、如果 VCM 未连接任何外部信号、用户将获得信息、使 VCM 保持开路并施加100nF 的电容器。

我使用平衡电源(+-14V)并希望将 VCM 设置为模拟接地。 我在链中有两个放大器、首先进行放大、第二级是有源抗混叠滤波器。 我的 ADC 期望 VCM 处于模拟接地水平。

此致

Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Gerhard、  

    大多数 FDA (如 THP210)在内部通过非常高的 R 具有默认的中间电源偏置、如等效的内部电路图所示、其中 THP210的每个电流为5Mohm。 通常、出于 CM 环路带宽的原因、输出端 CM 环路的感应电阻器需要相对较低。 -值未显示在下面。  

    在任何情况下、CM 引脚悬空都会提供直流中量程、但 CM 噪声相对较高、因此需要使用外部电容器。 CM 噪声进入最终输出差分噪声的程度(通过反馈网络中的 R 不平衡等)、它将增加信号本底噪声。 使用低阻抗、低噪声、源(如果在设计中适用、则将其接地)驱动 CM 引脚将会改善这种情况、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerhard、您好!

    正如 Michael 提到的、在这种情况下、由于器件由双极电源供电、并且 ADC 期望模拟接地电平为共模、因此最好的选择是将 VOCM 引脚连接到模拟 GND。  

    谢谢、此致、

    Luis