This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:电流限制和电阻大小

Guru**** 2766745 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA541, OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/954659/opa541-current-limit-and-resistance-lmit

器件型号:OPA541
主题中讨论的其他器件: OPA549

大家好、


我对 OPA541AP 有疑问。


当 RCL = 0.2Ω Ω 时、我认为 ILIM 大约为+ 3.3A。

在客户电路板上进行评估后、电流为2.3A
此外、输出电压和输出电流也在下降。
它是否在保证的工作范围内?

我知道、±10%会因输出电流流入而波动。
我还了解输出电流会根据温度波动。

该器件的半导体变化量有多大?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山

    OPA541是我们早期开发的功率运算放大器之一、并且电流限制功能不精确。 您可能会注意到、电气特性表中未列出任何电流限制规格。 特定器件的实际电流限制是其晶体管基极-发射极电压(VBE)和外部电流限制电阻器精度及其行为的函数。

    温度相关的晶体管 VBE 和电流限制电阻器的精度和温度系数都会影响发生限制的点。 图8. 电流限制与电阻限制与温度间的关系图给出了温度对电流限制范围的影响。  数据表中的第8.1.1节"电流限制"对电流限制功能和行为进行了很好的解释。

    如果您需要更严格的电流限制控制及其其他参数来满足您的应用要求、OPA549使用一个基于电压基准的、更可预测的不同电流限制设计。 高输出电流不会流经电流限制电阻器、从而降低电路功耗、压降和电阻器的物理尺寸。

    www.ti.com/.../sbos093e.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程