This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 提供 LMP8672:LMP8674

Guru**** 2813245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/954730/lmp8672-lmp8674-available

器件型号:LMP8672

尊敬的团队:

我在数据表中找到了 LMP8674。 它是一个4通道器件。
但是、它在 TI.com 中找不到 LMP8674。
此器件是否可用?

此致、

松冈诚治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午 Seijiro-san、  

    它似乎即将消失-这里是它的 Digi-key 页面、  

    不确定原因、但有一个问题可能是5.5mA 静态电流-如果您实际在44V 总电源下运行该四路稳压器、则静态功率几乎为1W、以下是一些选项、