This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPA855作为跨阻放大器

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/954627/opa855-opa855-as-transimpedance-amp

器件型号:OPA855

您好!

我尝试将 OPA855仿真为跨阻放大器-与图非常相似。 55中的值。

请参见随附的。

当模拟直流时、我在输出3.12V 而不是3.5V -作为连接到放大器正输入的 Vref 源。

是否有任何解释? 我做了些什么?

Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    焦拉早晨

    在直流时、这将充当单位增益跟随器、您超出了输入范围限制、因此输出恰好位于该限制而不是输入电压、您可能会尝试升高直流输入电压、并查看输出削波的位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oops Giora、这很简单、我忘记了 OPA855是具有大约10uA 输入偏置电流的双极输入、这就是输出漂移的原因、  

    我们通常在 V+端为双极运算放大器 ZT 放置一个匹配的 R、这将减少 IO *射频的输出误差、您需要使用此处所示的电容过滤该 R 噪声、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    谢谢。

    没看到。