This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111-2EVM:短接至 VSP 和 GND 时的电流输出保护

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111-2EVM, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/954553/xtr111-2evm-current-output-protection-when-shorted-to-vsp-and-gnd

器件型号:XTR111-2EVM
主题中讨论的其他器件: XTR111

大家好、

我们的客户希望确认 在短接至 VSP 或 GND 时是否存在输出电流 IOUT 保护?

如果没有,我们是否建议添加一个附加电路,以便在输出(IOUT)对电源或 GND 短路时保护器件?

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、  

    XTR111-2EVM 使用 XTR111数据表中提到的外部电流限制保护: