This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:LSB 电流

Guru**** 2930980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA169, INA219, INA260, INA228, INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/954562/ina260-lsb-current

器件型号:INA260
主题中讨论的其他器件:INA169INA219INA228INA229

大家好、

你好。 我们的客户拥有 Adafruit 的 INA260分线板、他们可测量5A 电流的电机的电流和功耗。 屏幕上打印的电流始终以.00、0.25、0.50、0.75mA 结束。 电流功率传感器 INA169、INA219和 INA260的 LSB 电流是多少? 如何为这些器件实现更高的分辨率?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、  INA169和  INA219 是否接受0至5A 之间的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    INA260具有集成分流器、电流分辨率为1.25mA。  最后的数字是合理的、因为它们将是0.25的倍数。

    电流的 INA219 LSB 大小将取决于所选的分流器和所选的转换时间以及 PGA 所选的增益。  10µV 最大转换时间、Δ I 是分流电压的 LSB 大小。

    INA169为模拟输出、LSB 不大。

    INA169仅为单极、因此它只能测量一个方向的电流、INA219可测量两个方向的电流。  您可以使用这两种方法来测量0A 至5A 之间的电流、但必须选择正确的 Rshunt 电阻器。

    为了获得更高的分辨率、您可以尝试使用 INA228和 INA229、但它们目前处于预览模式、并且只能作为样片订购。