This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213:输入电阻器值与数据表不匹配

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/954468/ina213-input-resistor-values-do-not-match-datasheet

器件型号:INA213

大家好、TI 支持团队、

我们使用的是 INA213、发现由外部滤波电阻器引起的误差 比预期的大得多。

内部电阻器 R3和 R4的数据表值为20K

我们的测量(测试了3个样本)仅显示1.25k、即小16倍。

是否有设计更改? 请检查一下吗?

此致、Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚看到、我仍然有较旧版本的数据表。

    在最新版本中、问题很明显-偏置电路似乎降低了 R3/4。

    此致、Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christoph、

    很高兴听到您解决了这个问题! 请告诉我们、我们是否可以在这里做任何其他事情来提供帮助。