This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2604AU/2K5的状态、是否提供 PCN?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA604, OPA1656, OPA2134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/953479/status-of-the-opa2604au-2k5-pcn-available

主题中讨论的其他器件:OPA2604OPA604OPA2134OPA1656

您好论坛、

我需要一些电子组件分销商的声明方面的支持。 我问过 OPA2604AU/2K5的状态、我得到的陈述对我来说并不是很清楚和可以理解的。

最初、OPAAMP OPA2604AU 来自 Burr Brown Corporation、然后公司于2000年9月从 TI 收购。

´m 我们研发部门作为硬件开发人员的一部分、我设计了一个 PCB 的新版本、其中 OPA2604AU/2K5用于以前的 PCB 设计。
现在、我要问的是、我可以将运算放大器用于即将推出的新 PCB 设计、还是 OPA2604/2K5已停产、因此不推荐用于新设计?  
我问过的一些经销商告诉我、OPA2604/2K5仍然可用、另一个经销商否认。

是否有人对 OPA2604AU/2K5的状态有可靠的陈述或来源?

如果已经过时、是否有像 PCN 这样的正式报告、其中明确声明了 OPA2604/2K5的状态?


感谢您的支持。

此致
Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    OPA2604具有 EOL 状态、请参阅以下链接。 但是、单路运算放大器封装 OPA604仍然有效、可通过 TI store 或分销商轻松获取。 某些分销商可能仍有 OPA2604库存、但这些可能是 OPA2604的剩余库存。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/793405?keyMatch=OPA2604&tisearch=Search-EN-everything

    建议您在设计中使用2个 OPA604、如果要求中提到了该值的话。 目前、我在 OPA604运算放大器中看不到单个封装的任何计划 EOL。 在我向我们的营销团队发言后、我将向您提供 OPA604运算放大器状态的更新信息。  

    我已确认 OPA604中的单路运算放大器封装有效且广泛可用; 不久的将来、此器件中没有计划的 EOL。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    在声明 OPA2604 EOL 状态的地方是否有一份官方报告、如德州仪器的 PCN?


    一份正式的 PCN 报告将对我和负责和维护我们电子组件数据库的采购部门有所帮助。
    他们更喜欢和依赖此类官方报告、而不是来自互联网和论坛的信任声明...


    我不能选择使用两个单通道 OPA604、而不是使用一个双通道 OPA2604。 一方面、两个 OPA604比一个 OPA2604更昂贵。 另一方面、如果双路运算放大器 OPA2604的剩余部分也不再可用、我需要双路运算放大器 OPA2604的引脚兼容第二个源。


    请告诉我、是否有可供下载或提供的官方报告、例如德州仪器的 PCN?

    此致

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    请告诉我、是否有可供下载或提供的官方报告、例如德州仪器的 PCN?

    我无法在 OPA2604中找到 PCN、并且可能发生在2019年之前、根据下面的主题中的信息、可能最早发生在2017/2018年。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/594032?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=opa2604

    您可能需要考虑 将 OPA1642 用作更低噪声、低失真的替代产品。 如果需要更大的带宽、请考虑 OPA2156

    以下是您可能认为等效于 OPA2604 -> OPA2134和 OPA1656的其他器件。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    感谢您的支持和提供的信息。

    有一点遗憾的是、TI 没有提供 PCN 或官方报告...

    ´m、我将检查您建议的替代方案、作为过时的 OPA2604AU 的引脚对引脚兼容替代方案。

    我想会找到一些东西。

    此致

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们在运算放大器中有一个交叉参考工具、请参阅下面的链接。 您可能会发现它很有用。 如果您输入任何运算放大器产品、它应该能够在数据库中搜索和识别等效产品、包括性能比较。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/cross-reference.html?keyMatch=OP%20AMP%20CROSS%20REFERENCE%20TOOLS&tisearch=Search-EN-everything

    最棒的

    Raymond