This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有双电源的高速度比较器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM306, UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/954287/hiigh-speed-comparator-with-dual-power-supply

主题中讨论的其他器件:TL3116LM306UCC27517

大家好、

我的客户正在搜索具有以下特性的高速比较器。

您是否已推荐解决方案来实现这些目标?

如果有任何运算放大器可以实现它们、也是可以的。

-+/-5V 双电源应用

- 推挽时、灌电流/拉电流>+/-25mA

-属性延迟为十 ns

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多 个10V 高速比较器、但没有一个具有您所需的输出。 (TL3916的输出太弱;LM306的输出可以灌入足够的电流、但无法拉取。)

    可以将其中一个比较器与更强大的缓冲器相结合、例如 UCC27517等栅极驱动器。