This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RCV420:4-20mA 至0-10V

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: RCV420, XTR105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/954133/rcv420-4-20ma-to-0-10v

器件型号:RCV420
主题中讨论的其他器件: XTR105

大家好、整个团队
我的任务是为具有0-10V 输出的 RTD 温度传感器实现简单的单通道信号调节器、而无需任何类型的信号调节器

通信。 我决定将 xtr105与随后的 RCV420接收器一起使用。 遗憾的是、该接收器针对0-5V 输出电压进行了优化。
当在+ IN 和-IN 端子之间而不是+ IN 和 CT 之间连接电流环路时、理论上我应该得到两倍的输出电压。
当然、失调电压补偿是不够的、是否有任何方法通过短路焊盘来补偿更大的失调电压
REFIn 和 RcvfB、然后使用外部电阻器? OR/和是否可以使用20V 基准来补偿此偏移? 或者、还有其他简单的任务解决方案可以使用其他 IC?
感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandr、

    一种解决方案是获得0-5V 输出以获得0-10V 输出。

    如果您如上所述连接电流输入、则可以使用外部20V 失调电压(如果可用)。 在 RCV420上、如果您要使用10V 基准、请将参考输出引脚(11)短接至参考输入(12)。 如果要使用20V 基准、则可以将其连接到引脚12。  

    如果您需要更多帮助、请告诉我。