This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:在选择电力线通信 AFE -交流和直流时需要帮助

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE031, AFE032, THS6212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/953554/afe031-need-help-selecting-a-power-line-communications-afe---ac-and-dc

器件型号:AFE031
主题中讨论的其他器件: AFE032THS6212THS6222

我希望获得有关为家庭能源存储和电气化选择电力线通信 IC 的一些指导! 我目前正在进行一项市场调查、以了解我们器件的合适 PLC 模拟前端、并希望在了解 TI 产品时获得一些帮助!

具体而言、我希望选择一个电力线通信 IC、即:
能够与直流和交流线路耦合器配合使用。 直流电压可高达600V、交流线路电压可高达264V (240VAC + 10%)
宽温度范围(首选-40°C 至85°C 或更宽温度范围)
成本竞争力:2022年每年的数量可能为1M 或更高;需要具有成本优势 的解决方案来帮助扩展
高可靠性:我们的目标寿命在现场超过10年
紧凑:有些应用(例如智能插座)我们希望将 PLC 器件安装在非常小的空间中
您能为我提供一些选择吗? 我看到 TI 有 AFE031、但想知道 TI 是否有其他选择!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haiyue、

    能够与直流和交流线路耦合器配合使用。 直流电压可高达600V、交流线路电压可高达264V (240VAC + 10%)
    宽温度范围(首选-40°C 至85°C 或更宽温度范围)
    成本竞争力:2022年每年的数量可能为1M 或更高;需要具有成本优势 的解决方案来帮助扩展
    高可靠性:我们的目标寿命在现场超过10年
    紧凑:有些应用(例如智能插座)我们希望将 PLC 器件安装在非常小的空间中
    您能为我提供一些选择吗? 我看到 TI 有 AFE031 、但想知道 TI 是否有其他选择!  

    是的、AFE03x 系列可以满足上述设计和应用要求。 TI 主要拥有用于窄带 NB-PLC 应用的 AFE031和 AFE032。 NB-PLC 表示传输频率小于500kHz。  AFE031的全功率带宽高达300kHz、AFE032的全功率带宽可高达670kHz。 两者均采用7mm x 7mm 48引脚 QFN 封装、但引脚对引脚不兼容。  
    AFE03x 的直流和交流电力线耦合不会出现问题。 AFE03x 可在高达24V 直流的电压下工作、通常为单轨。 对于直流电力线耦合、可以通过电容器或耦合电感器进行耦合。 对于交流电力线耦合、通常通过变压器耦合方法来实现。 因此、电力线的工作电压不是问题。 我们的客户在其应用中使用 PLC 电压高于600Vdc 或240Vrms 的 AFE03x。  
    AFE03x 无需使用散热器即可处理-40至125C 的温度。 它能够满足高可靠性要求。 AFE031自2010年发布以来、 我们的客户已根据数据表规格在各种测试条件下进行了全面检查。  
    您可以在以下链接中找到 AFE031 EVM。 建议使用我们的 C2000 MCU。 但是、如果您倾向于将第三方 MCU 用于该应用、则不必使用我们的 MCU。 无论如何、我都将支持 PLC 接口。  
    我们与 PLC 应用相关的其他产品是宽带(BB) PLC 线路驱动器、例如 THS622/THS6212。 BB-PLC 的工作频率高于500kHz。 THS62x2产品只是 PLC 线路驱动器。 AFE03x 产品将所需的 PLC 功能集成到单芯片中(MCU 除外)。  
    如果您有其他问题、请告诉我。 我是当前支持产品线的应用工程师。   
    最棒的
    Raymond
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond!  

    非常感谢您的快速反馈!

    我非常期待了解有关 PLC 的更多信息! 我希望在未来18个月内将 PLC 用作相当大的(每年200k 至1M)应用制造的主要通信形式。

    我们可以脱机讨论吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haiyue、

    当然、我们可以离线讨论这一点。  

    请通过 E2E 提交“友谊”请求。 建立沟通后、我们可以通过 E2E 私人消息讨论相关主题。  

    在我们通过 E2E 私人消息建立通信后、我将关闭此查询。  

    最棒的

    Raymond