This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2186:电源电压低于建议的最小值时的输出状态

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/953434/tlv2186-output-state-when-supply-voltage-below-the-recommended-minimum

器件型号:TLV2186

我想使用 TLV2186来修改直流/直流转换器的反馈、并希望通过直流/直流转换器的输出为 TLV2186供电。 在正常运行期间、直流/直流转换器的输出范围为6V 至10.5V、这完全处于 TLV2186的建议电源电压范围内。 但是、我想知道的是、当直流/直流转换器的输出从0V 上升到4.5V 时、启动期间运算放大器输出的状态。运算放大器输出是否保持低电平? 它是否保持高电平? 是否完全未定义? TLV2186是否包含任何类型的内部 UVLO 功能(我认为可能是为了确保斩波电路正确启动)。

谢谢、

Nigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nigel、

    我刚刚向我们的精密放大器设计团队发送了一封电子邮件、其中包含您在 Vs < 4.5V 时询问的有关 TLV2186输出条件的问题。让他们有机会回复我的电子邮件。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nigel、

    我从设计中听说过。 TLV2186具有内部上电复位电路(POR)、当电源电压低于4.5V 最小值时、该电路变为有效状态。 当 POR 激活时、输出变为高阻抗。 一旦电源电压达到并超过4.5V、所有内部电路均可完全正常工作、并确保正常启动和运行。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    出于某种原因、我只收到了一封与您的最初回答相关的电子邮件、因此我今天只看到了这封邮件。 但这些信息正是我需要的、非常感谢!

    此致、

    Nigel