This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA149:INA149是否可用于220V 交流电流检测?

Guru**** 2506045 points
Other Parts Discussed in Thread: INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/953962/ina149-can-ina149-be-used-for-220v-ac-current-detection

器件型号:INA149

INA149是否可用于220V 交流电流检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    220VRMS 的峰值电压高于300V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    如 Clemens 所示、220Vrms (典型值+/-10-15%)的峰值电压约为311Vp、超出最大值 器件的输入额定值。 因此不能直接使用。  但是、如果您可以使用电流互感器将其降低到共模电压、则可以使用它。  

    最棒的

    Raymond