This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:LM2904B-Q1低电平输出电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904B-Q1, LM324, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/953874/lm2904b-q1-lm2904b-q1-low-level-output-voltage

器件型号:LM2904B-Q1

您好!

我对 LM2904B-Q1有疑问。

输出电压(低电平)能否降至0v?

此致、

Kazusa Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suzuki-San、

    输出电压(VOL)取决于输出电流。 对于极低的输出电流(<50uA)、输出电压可达到~100mV 的 GND 范围。 这假定器件在单电源(15V/0V)下运行。 请参阅电源轨电压输出摆幅规格中提供的测试条件。 如需更多信息、我建议阅读"具有 LM324/LM358内核的器件的设计指南"。

    谢谢、

    Tim Claycomb