This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:Figure.13和 Figure.14之间的区别是什么?#39

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/953582/ina826-what-s-the-difference-between-figure-13-and-figure-14

器件型号:INA826

大家好、

我想知道 Figure 13和14、Figure 15和16之间的区别是什么、似乎是完全相同的测试情况、但结果不同。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您发帖。 这些数字似乎缺少一些信息:

    图13:这是+/-3.3V 电源的边界图

    图14:这是+/-5V 电源的边界图

    图15:这是增益= 1V/V 时的边界图

    图16:这是增益= 100V/V 时的边界图

    我将与团队合作、确保将这些信息添加到数据表图表中、以免让读者对未来发展产生困惑。