This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8261:LM8261 AOL 仿真结果看起来很奇怪

Guru**** 2517380 points
Other Parts Discussed in Thread: LM8261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/953591/lm8261-lm8261-aol-simulation-result-looks-strange

器件型号:LM8261

大家好、

客户发现 LM8261 AOL 曲线仿真结果不同于随附在 TINA 参考设计文件中的结果。

我主要将 Aol 值进行如下比较、是否有专家对此进行验证?

非常感谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定您在哪里得到了右侧曲线 Andrew、  

    我在为 AOL 测试所附加的文件中遇到了直流操作点问题-我放入了 TINA V11库模型、它运行良好、  

    这个测试对我来说很好、直流 Aol 为90dB -如果 Zol 非常高、将反馈负载取出可能会增大此值。 40dB 点显示17MHz GBP、AOL=0dB 点显示良好的相位裕度。  

    这是 V7中使用 V11库模型的测试文件。  

    e2e.ti.com/.../LM8261-Aol-V11-model.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Michael!!!!

    想念你、希望你能做得好、健康。

    我使用下面的设置作为缓冲区配置、哪里出了问题? 谢谢。

    Andrew

    e2e.ti.com/.../Op_2D00_amp-Stability-Analysis-_2800_buffer-break-at-Vin-_2D00_-LM8261_2900_.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、谢谢 Andrew、图森的一切都很好、您的文件、添加了负载、看起来就像我发送的一样-因此、很显然、模型中的开环 Zol 非常高-  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、谢谢!

    我忽略了10k 欧姆的负载条件、它确实与仿真相匹配。

    非常感谢!

    保持健康!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andrew、我继续尝试检查 Zol 模型、是的-它位于700k 区域、F 较低、这可能是一个错误、在数字振荡方面遇到了一些问题、  

    修复了此处更改 LC 值以及更改某些选项可能更有用的问题、  

    这是一个基于晶体管的模型、其中 RRout Zol 在很大程度上是早期电压参数、  

    其中一些确实指定了合理的 VAF、但输出级可能会使用那些默认为理想值的 VAF、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个有趣和有用的诀窍,感谢分享!!! -)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我想解决的是、这是在分析"选项"菜单下、我通常会在其中更改两项、