This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:使用 LM358 IC 的手机检测器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/953120/lm358-mobile-phone-detector-using-lm358-ic

器件型号:LM358

该电路的工作原理是检测手机射频信号引起的电气干扰、然后使用 LM358 IC 对其进行放大、从而通过 LED 提供输出。 有人能否解释电路中每个组件的工作原理以及使用了哪些设计公式来计算电路中每个组件(尤其是电阻器和电容器)的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    这不是 TI 设计、而是使用 LM358的设计。  
    如果您对 LM358或特定 TI 设计有任何具体问题、我很乐意回答。

     https://www.seattleu.edu/scieng/ece/student-resources/laboratory-resources/cellphone/?redirect=true 上提供了该电路的视频说明 

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此链接以了解 其设计位置

    在链接中描述此电路的部分对我来说毫无意义。 我会尝试一下、或许有人可以给您更好的答案。

    U1-A 用作 TIA、其中 R1和 R2为 TIA 的基准电压创建分压器。 天线拾取的电流由 R3 - 6.8M 电阻器放大。 但是、由于 LM358是单电源、TIA 的公式为 Vout =-I_IN * R3、因此输出端的电压会随着电流的流动而降低、因此需要4.5V 基准、因为它将为摆动到接地提供余量。 C1用于最大限度地减少任何电压纹波和高频噪声、随着频率的增加、它将变为接地短路。 C2会在放大器中产生"延迟"、以便在检测到射频时不会变得不稳定、否则放大器会振荡、这会导致其带宽终止。 U1-B 几乎是一个比较器、因为没有反馈。 如果引脚5上的电压低于引脚6、U1-B 的输出将变为零、相反则为 true。 如果 U1-B 的输出为高电平(引脚5 >引脚6)、则 D1两端几乎没有电势、并且不会亮起。 但是、当检测到 RF 时、由于 U1-B 的输出变为低电平、引脚5 <引脚6上的电压和 A 电位就会产生、因此 LED 将亮起。 C3的使用方式与 C1相同。  

    没有可供选择的"特定"方程式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经提到过该网站、但无法获得任何清晰的答案。 不过、感谢您付出的努力。 尝试给出一个观点。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、这让我对电路有了更深入的了解。 您能否详细介绍一下跨阻放大器在电路中的作用以及 U1-B 作为电压跟随器或比较器的作用、如您所述。 事情是、 我假设 U1-A 像比较器一样工作、U1-B 放大 U1-A 的输出、因此增益倍增、电路灵敏度提高、以检测手机射频信号引起的干扰、并调整 R5以防止电路出现故障 提供输出到背景射频源的时间。 所以您的评论让它有点混乱。就公式而言、您可以指定任何公式、这些公式将帮助我根据电阻器和电容器的值以及 IC 的选择来设计该电路。 感谢您的努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼

    U1-A 是一个接近(或实际上不稳定)的单位增益放大器。 U1-B 是比较器。  我的建议是:

    1) 1)研究此电路的直流解决方案。 假设所有电容器均已打开、并且没有天线。 住在这里直到完全被理解 试用 TI-TINA

    2) 2)研究 此电路的交流性能。 TI-Tina 将在此处提供帮助。  

    3) 3)注意与 LM358规格相比的手机频率。

    4)研究 EMI 对运算放大器输入的影响以及这对 Vio 的影响(考虑直流增益选择)

    5)研究电话传输的其他特征是 AM 还是脉冲(方波0%、100% AM) ?

    6) 6)研究电容器在 手机频率下的工作方式。

    7) 7)研究天线长度如何与电容器阻抗一起工作。

    8) 8)构建部件值和天线长度并发挥作用。

    通过阅读和实践学习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIA 通过将电流转换为电压来工作。 U1-B 是比较器。 U1-B 上没有反馈、这是它成为跟随器的另一个原因。 看 一下 TI 高精度实验室、您似乎会从中受益。 运算放大器高精度实验室视频应有助于您了解这些不同的配置。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将尝试执行上述操作。 感谢您的回答。