This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1702:TLV1702AQDGKRQ1:输入失调电流范围

Guru**** 2506985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/952835/tlv1702-tlv1702aqdgkrq1-input-offset-current-range

器件型号:TLV1702

尊敬的先生/女士:

我正在使用此比较器 TLV1702AQDGKRQ1对电路进行电气分析、但无法在-40°C 至125°C 的温度范围内找到输入失调电流。

请问在-40°C 至125°C 温度范围内、建议的最大输入失调电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilson、

    使用±2nA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul。

    我将使用±2nA 的输入失调电流、 在-40°C 至125°C 的环境 温度范围内实现 IO。

    此致

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    还有一个问题、这个±2nA 输入偏移电流是6 Σ 扩展吗?

    此致

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson

    我们无法真正评论 Σ 级、但我们可以说、我们不会期望器件比这更糟。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chuck。

    注意到。 在这种情况下、我将假定最坏的情况下、±2nA 是6 Σ 扩展 、因为实际上它可能比这好得多。

    再次感谢。

    此致

    Wilson