This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221EVM:INA3221EVM

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/952929/ina3221evm-ina3221evm

器件型号:INA3221EVM
主题中讨论的其他器件:INA3221

你好  

我对电路板有疑问、我需要知道它可以测量的最小负载电流是多少?

此致

Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash、

    对于任何电流监视器来说、这都是一个棘手的问题、因为它不能解决两个关键问题:

    -您的满量程范围是多少(即您需要监控的最大电流是多少)?

    -您可以在测量中容忍哪种程度的误差?

    第一部分之所以相关、是因为如果您需要测量较小的电流范围、则可以选择使用较大的分流器。 也就是说、分流器越大、范围的顶部越小、您可以在达到范围的较高端之前使器件饱和。 第二部分更与在测量中发现可接受误差的内容相关。 您需要1%的误差、还是10%的误差在您的最低水平上正常? 我们在 INA3221产品文件夹中发布了一个工具、允许您仅检查以下条件:

    它允许您填充不同的分流电阻值和范围值、以查看您将看到的误差的 RSS 近似值。  

    最后、输入线路上也存在偏置电流、这也会导致此处的误差。 由于电流大约为10uA、我想说这会将您的实际电流测量限制在10微安的某个值、因为这些电流可能会在较低电平下主导测量。  

    请告诉我您在这里有哪些问题。