This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:输入阻抗匹配问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1162768/lmh5401-question-on-imput-impedance-matching

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件: THS4541

尊敬的女士,先生,

我正在设计一个在我的通道的输入上使用 SE/DE 4V/V 接线的 LMH5401的数字转换器。

我正在尝试计算我在设备输入阻抗上选择的电阻器 RT、RF、RG1和 RG2的容差影响。

因此、我已经使用数据表中的 Eq7重新计算了我的设备的输入阻抗(请参阅§8.3.2.4)。 目前、我使用电阻器的数据表值:

- RG1 = 22.6欧姆

- RG2 = 66.5欧姆

- RT = 357欧姆

- RF = RFinternal+RFexternal = 25+127=152欧姆

根据 eq 7、我发现 ZA=54.58欧姆、因此从§8.3.2.4中、我可以找到我的输入阻抗、即 ZA//RT

这会使我的 ZIN=47.27欧姆。

我对找到该值感到有点惊讶、因为我们应该找到接近50欧姆的值。 我在电路板上测量了输入阻抗、该阻抗肯定比47欧姆更接近50欧姆。

您能不能帮助我弄清楚我的计算有什么问题、因为我需要能够从 RS、RT、RF、RG1和 RG2对 Zin 进行分频

提前感谢您的回答、

此致

文森特