This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07C:K 型热电偶缓冲器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1161292/op07c-k-type-thermocouple-buffer

器件型号:OP07C
主题中讨论的其他器件:ADS1118

我需要从塑料喷射机读取热电偶值、并使用了具有冷端补偿功能的 IC。 在办公室测试结果良好、但机器读数不稳定。 为了稳定测量值、我实现了一个输入 RC 低通滤波 器、如"SLAU509 -使用 ADS1118进行精密热电偶测量"文档中所示。 电源引脚连接1M 欧姆的偏置电阻器、500欧姆的串联电阻器、GND 连接0.1uF 陶瓷电容器、差分线路之间连接1uF 电容器。 我没有0.1uF 和1uF 电容器、因此我使用了不同的值。 我知道截止频率随此变化、但在办公室测试中、温度读数会上升至395°C。 没有滤波读数是正常的。

我尝试将 OP07C 运算放大器用作缓冲器、但结果与 RC 滤波器类似。 我应该怎么做? 感谢您的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    [引用 userid="539874" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1161292/op07c-k-type-thermocouple-buffer "]如果没有筛选读数,则正常。

    如果温度读数正常、则可能会在差分和共模滤波器配置中出现问题。 500Ω Ω 对电阻器必须匹配对、电阻器的容差应优于1%、首选0.1至0.5%。 由于您的配置中没有使用差分和共模电容值、因此截止频率公式如下所示。  

    您如何使用 OPA07C 缓冲输入? 这不奏效。 我认为 ADS118的输入配置为仪表放大器、增益固定。 我将把您转接到 DCC-PADC 支持团队。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    很抱歉我迟到了。 我使用了容差为%1的电阻器、下次我将使用更好的组件。 但实际上、我不使用 ADS118、而是仅将该文档用于输入滤波器电路。 对于冷端补偿、我使用了 MAX6675。 在输入块中 、MAX6675有一个差分放大器电路、因为我想将单位增益缓冲器与 OP07C 一起使用、但不起作用。 不同的运算放大器是否会用作单位增益缓冲器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ugur、

    请发布原理图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    请如 Kai 所指出的那样发布原理图。  

    我们不支持竞争对手的 IC、但我们可能能够告诉您配置可能存在什么问题。  

    最棒的

    Raymond