This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV331:运算放大器输出电压问题

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1162362/lmv331-op-amp-output-voltage-issue

器件型号:LMV331

大家好、

实际上、根据下面显示的 LMV331数据表电源电压范围:

 

 

通常、如果电源电压低于2.7V、则输出电压 VF2应为9V。

根据仿真结果、输出电压为0.388V。

 

我想知道这一结果背后的原因,并提前感谢你们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Hicham

    感谢您的耐心等待。

    我不确定您的模型版本,但请参见随附的。

    在该模型中、当电源电压超出建议的范围(低于2.7V 或高于5.5V)时、将出现输出浮动到中间电源的错误情况。 这在实际器件中不会发生。 您可以在下方看到输出为1V (2V 的中间值)。

    在实际器件中、LMV331没有上电复位(POR)电路、因此输出将处于低于2.7V 的未知状态。 我们在 LMV331上没有足够的数据来提供有保证的启动条件。  LMV331很可能会在输出端启动高阻抗、但当它达到建议的工作范围时、可能会发生一些不可预知的输出情况。

    -Chi

    e2e.ti.com/.../LMV331.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 LMV331、低于2.7V、比较器输出应悬空、因为它具有集电极开路配置。 如果通过电阻器将输出连接到9V,输出如何低于2.7V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hicham、

    LMV331在连接到电源的输出端具有 ESD 二极管钳位、因此如果输出高于电源电压、则会将二极管钳位到电源。 因此、对于2V 电源、输出将大约为~2.7V。 我编辑了模型以反映这一点。 但是、如果电源电压低于2.7V、您仍会看到中间电源误差条件。 但在实际器件中、我们无法保证输出行为低于2.7V 电源电压。  

    e2e.ti.com/.../4113.LMV331.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、我明白了。